This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ESD管和TVS管有区别吗?

能不能混着用呢

  • 个人理解

    TVS瞬态电压抑制   这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高.

     ESD静电放电保护   这里的ES主要是三种模型所表述.   其中主要应用是HBM 和 MM,简单说,就是人或者设备对器件放电(静电),但是器件不能损坏.  典型的HBM CLASS 1C模型规定 一个充电1000V-2000V的100pF的电容通过一个1500欧姆的电阻对器件放电.   MM模型要比人体模型能量大一些.电容是200pF,电压大概在200-400之间,不过没有串联电阻了.   典型的人体模型放电,峰值电流小于0.75A,时间150ns  典型的机器模型放电,峰值电流小于8A,时间5ns   

    典型的雷击浪涌(电力线入线处使用的TVS)峰值电流3000A,时间20us    原理是一样的,但根据功率和封装来分就不一样.   

    ESD和TVS比较的话,要看用在那些用途上,像ESD主要是用来防静电,防静电就要求电容值低,一般是1--3.5PF之间为最好.而TVS就做不到这一点,TVS的电容值比较高

  • Seasat已经描述的很清楚,个人觉得主要还是应用上的区别,比如TVS用在直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. 比如485的工作条件复杂,通常会加上TVS来保护总线,防止雷击等。