Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
设计需要从LMX2571输入FM调制数据,选用I2S Mode。手册36页讲I2S Mode下,FSK_EN_F1 = 1。这一位在寄存器中定义如下图
现在存在以下疑问:
1、上图定义能否理解成,FSK_EN_F1 = 1时,DEN=0,但是DEN在配频点时有用,这样怎么配频点?测试时此位一设置,输出频率就没有了。
2、在I2S Mode下,FS=96KHz,Clk=24MHz。输入的DATA为1KHz正弦波,现在Data峰-峰值已经到最大,但从VCO输出的频谱还是单音,这是怎么回事?
已知芯片已经设成PLL Mode。
请大神帮忙解答,谢谢。