我们的GPU服务器,采用双路架构的CPU0/CPU1, 这两颗CPU 各引出16X的PCIE LAN,通过PCIE MUX HD3SS3415 来实现自由切换 ,然后再通过在通过一级PCIE MUX,连接到PLX8796,拓扑图如下所示:
请帮忙确认下:
1.这种方案是否可行,是否可以实现我们自由切换的功能?
2.PCB走线长度已经标示,从CPU0或是CPU1 到经过2级PCIE MUX后,最终到达PLX8796, 是否信号速率还能保持在8Gb/s?
3. 由于是PCIE X16, 需要经过 4个HD3SS3415 , 从CPU0到达PLX 8796, 是否会有延时,延时会有多少?
4.是否需要添加Re-driver?