Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
按照DRV8312手册上的应用,驱动直流无刷电机,经常出现莫名其妙烧毁芯片的情况,所带电机的持续功耗在0.3A。烧坏驱动芯片时三个相上无输出或输出的PWM高电平电压很低,或有的缺某一相。
DRV8312手册上的12V供电的电容有大电容,我们实际的原理图上的电容在10uf,这个有没有影响
DRV8312电机驱动问题描述
1 DRV8312电机驱动原理图
2 正常的电机驱动情况
电机所带正常负载0.3A。
三相输出波形如下:
3 常见问题,在出现问题时持续电流在0.8A
1 驱动输出三个相线输出同时为为高;
2 驱动输出的三个相线有某一个或二个缺相,缺相。波形如图。
排查问题,驱动问题的所有管脚正常,只有自举电容(图中C27、C35、C37)和单片机连接的管脚不正常,驱动芯片相线输出到24V和GND无短路。