This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lvds buffer/repeater

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100, DS25BR101, DS34RT5110, DS16EV5110A, DS22EV5110

项目中用到MIPI接口的cmose Image sensor ,在高帧率会有干扰。

判定是mipi 差分线有干扰。在此基础上选用了DS25BR100 这款IC做中继。

使用时发现不出图,现在不知道是什么问题。

是不是这颗IC不适用。

  • 如果确定是干扰导致问题,需要明确干扰源和干扰途径,然后选择去干扰源或者切断干扰途径。

    如果因为走线或者线缆长带来高频分量的衰减而导致的眼图闭合问题,可以使用支持MIPI接口的信号调理器比如均衡器或者预/去加重芯片。

    MIPI接口除了视频数据还有随路时钟,DS25BR100不能对时钟做处理,所以不合适该应用。

  • 非常感谢您的回复。

    我想了解下您说的“均衡器或者预/去加重芯片”是否有推荐型号。

    另外DS25BR101是否适合该应用。

  • 首先强调的是,你的问题可能不是信号调理器能解决的。信号调理器不善于解决干扰导致的问题。

    MIPI接口的信号调理器目前TI暂时没有产品,TI提供MIPI转LVDS接口的解决方案。

    类似MIPI接口的产品功能,可参考DVI/HDMI接口的信号调理方案 DS16EV5110A,DS22EV5110,DS34RT5110,需要同时处理视频数据和随路时钟。

  • MIPI 一般用在手机摄像头信号的传输,距离不能太远,从上面提到的内容来看,是衰减问题,但又没有合适的均衡。所以要求距离比较长的话,建议采用FPD link II的方式传输,一对屏蔽双绞线,可传10米。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。