This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83849IF与光模块连线的问题

在DP83849 DUAL PHYTER DEMO II (Stump Jumper)的原理图中,可以看到当与光模块连接的电路如下

如上图,由于TDP_B/TDM_B与光模块都是PECL接口,这里发射端选择的是AC耦合,所以:

1,  为什么上图A处要加上拉电阻?AC耦合下的LVPECL输出端不是要加接地电阻吗?见下图中的R1.

2,  同样,在图中B处的电阻阻值选择上,是否应该是R187/R188=130欧,R171/R172=80欧?以达到其共模电平在VCC-2V的水平上?

  • 1. 上拉是为了给输出上升沿提供一个驱动的作用,像VML drvier的输出就不需要上拉,因为VML输出架构中含有PMOS和NMOS来驱动上升和下降沿,因此外部无需上拉。

    您图中的下拉是为了给输出的直流提供一个直流回路路径。

    2. 80ohm和130ohm的分压是为了提供PECL电平的共模电压2V,也就是VCC-1.3V的共模电压,而不是VCC-2V。

  • thanks,kailyn

    1. 上拉是为了给输出上升沿提供一个驱动的作用,像VML drvier的输出就不需要上拉,因为VML输出架构中含有PMOS和NMOS来驱动上升和下降沿,因此外部无需上拉。

    您图中的下拉是为了给输出的直流提供一个直流回路路径。

    那么我想问一下,为什么EVB的电路中在DP83849输出端没有加下拉呢?它的直流回流路径怎么办?

    2. 80ohm和130ohm的分压是为了提供PECL电平的共模电压2V,也就是VCC-1.3V的共模电压,而不是VCC-2V。

    正是因为需要保持在VCC-1.3V=2V的共模电压,所以R171/R172应该为80欧姆,R187/R188应该为130欧姆。而不是现在像上面第一幅图中的反过来的,所以我想知道当前这个接口设计是不是有问题?

     

  • 2. 是的,谢谢您的细心,确实是的,83ohm和130ohm阻值颠倒了。
    1. 如果没有直流偏置的话,也就不需要给直流提供直流回路了。我看这个电路里的下拉电阻是预留出位置来了,写的open。
  • Kailyn

    1. 如果没有直流偏置的话,也就不需要给直流提供直流回路了。我看这个电路里的下拉电阻是预留出位置来了,写的open。

    根据PECL接口的内部结构来说的话,它是有~14mA的直流偏置的,而对于上图一的AC耦合情况,应该是需要有个下拉电阻(通常大于147欧姆)来通过这个电流(见上图二)。所以我想知道,上图一中的标号为OPEN的电阻是否需要焊上?

    谢谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。