This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片:DS90UB929-Q1 和 DS90UB926Q-Q1 结合使用
Q1:
希望能够将一路DS90UB929-Q1 输出信号同时给多个DS90UB926Q-Q1 使用,请问DS90UB929-Q1 是否支持一次输出给多个解串器呢?
如果不支持,是否有这样的一路倍增多路的缓冲芯片可以解决问题呢?或者有无其他方案?
谢谢!
Q2:
串行器DS90UB929-Q1输出的单路信号是否是单向向后传输的? 还是说有可能接收后面解串器发来的信号? 因为考虑到信号可能衰减,希望能够放大信号,而放大器只能放大单向信号,如果是单向传输,是否有这样的放大器可以放大该FPD LINK 3信号呢?如果是双向通信,那么有没有办法解决信号衰减的问题呢?
谢谢!
谢谢!
我们希望929输出的串行FPD LINK信号同时给多个926芯片,是为了实现多屏显示方案(显示的是同样的视频信号),因此需要一个929同时输出给多个926。(因屏幕集中放置,所以整体cable长度不会超过10m,在一条cable上设置多个一分二节点,每个节点处有一路继续向前输出至下一节点,另一路输出给当前屏幕所在的926) 类似这样的结构:
926 926 926 926 926 926 926 926 926
out out out out out out out out out
一路DS90UB929-Q1 输入 in ------|--------|---------|-------|--------|------ |------|-------|------|
基于以上考虑,因为同时驱动多路926担心有信号驱动能力不够的问题,因此在考虑有没有这样的放大器能够放大929输出的高速串行信号。
如果不需要使用放大器就可以将929输出信号同时给多路926使用的话,而不会给信号质量带来很大影响,这样是最好的结果。
期待您的回复,谢谢!
不可以哈,FPD link是点对点应用,不能将一个serializer接多个deseralizer。