参考CDCM7005 EVM(QFN)开发板设计的CDCM7005RGZ模块电路,但没有实现 Passive Loop Filter,没有用VCXO,用普通XO代替,实际上电测试,在未配置寄存器的条件下,芯片22脚:STATUS_VCXO输出正常,参考输入时钟有效,但是没有默认时钟输出,时钟输出端全部是约2.8V的高电平,复位信号有效时,输出端表现为降到1.8V左右的高电平; 将开发板的CP_OUT引脚即J33悬空,此时的Passive Loop Filter和 Active Loop Filter 均未接入,开发板是有默认输出的,1/8 VCXO的频率,而将我们的模块电路执行如上同样的设置,时钟输出端表现还是如前文所述的高电平,换了芯片,依然没有变化,谁能指点迷津,感激之至。