在使用DS250DF810的时候,2块ds250df810,其中1块8 channel作为Rx,另外1块8 channel作为Tx。一端连接的np8369交换芯片,另一端连接的是10G光模块。初始化中两块分别设置为了ingress与egress, 端口速率配置通过0x2f寄存器的高4bit 0x00选择10.3125G速率。
初始化两块DS250df810后,其状channel态寄存器 0x78为0x30,信号有检测,CDR锁定。但是我在np8369端检测端口状态, 有时端口是link上的,能够正常收发数据;但是有时同样的这个端口,下一次启动配置后,却没有反应,没有link上,且收发不到数据! 此时此channel的0x78 仍旧是0x30!
请问有谁知道可能的原因,和调试方法吗?