This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ds90ub964/ds90ub953 i2c通信



目前我们在做camera的驱动,所以第一步验证了i2c控制,现在开发板能通过i2c控制964寄存器,但不能远程配置953的,有些问题,我们现在的操作如下,就是参考TI的各种资料做的,但有问题,请大神帮忙看看是哪里不对:

       regmap_write(ds964->regmap, 0x4c, 0x0f);

       regmap_write(ds964->regmap, 0x58, 0x58);

       //serializer

       regmap_read(ds964->regmap,0x5B,&ser_id);

       printk("ser_id= %d \n",ser_id);

       regmap_write(ds964->regmap, 0x5B, 0x30);   //8位953地址

       regmap_write(ds964->regmap, 0x5c, 0x30);

       regmap_read(ds964->regmap,0x5B,&ser_id);

       printk("ser_id= %d \n",ser_id);

       client->addr=0x18;    //7位953地址

       ds964_i2c_read(client,0x00,&gpio_ctrl);

 

先通过配置964里的寄存器0x5b/0x5c设置了953的从设备id 和别名,我们这边是0x18(7bits)/0x30(8bits)

然后将i2c控制的从设备地址设置为了953 的(0x18),进行读写操作,出现错误

我们参考的就是snla222这个文档,所以请不要说参考这个文档就行,帮忙看看哪里配置有问题

非常感谢。

  • Dears:

    我们这样相机的硬件连接方式是 host + ds90ub964 -> ds90ub953 + image sensor

     

    Host端通过i2c控制964,目前我们编写了驱动测试了i2c964的通信,但是通过i2c操作远程的953出现错误

    我们的设置是按964 datasheet里的说明进行的,如下:

     

           regmap_write(ds964->regmap, 0x4c, 0x0f);

           regmap_write(ds964->regmap, 0x58, 0xd8);

     

           //serializer

           regmap_read(ds964->regmap,0x5B,&ser_id);

           printk("ser_id= %d \n",ser_id);

           regmap_write(ds964->regmap, 0x5B, 0x30);

           regmap_write(ds964->regmap, 0x5c, 0x30);

           regmap_read(ds964->regmap,0x5B,&ser_id);

           printk("ser_id= %d \n",ser_id);

           client->addr=0x18;

           ds964_i2c_read(client,0x00,&gpio_ctrl);

     

    先通过配置964里的寄存器0x5b/0x5c设置了953的从设备id 和别名,我们这边是0x18(7bits)/0x30(8bits)

    然后将i2c控制的从设备地址设置为了953 的(0x18,进行读写炒作,出现错误

    客户不确定是不是这个设置过程,所以很难排除是哪里出现了问题,麻烦您帮忙看看应该如何配置

    谢谢

  • 您好,上面的配置我就是参考snla222手册的,您帮忙看下哪里有问题,现在我读953的id也读不到
  • 这个文档里面的写的东西根本配不起来。。。。。。