This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB914Q-Q1安规认证问题



1、输出端子在High输出时,GND短路的情况下、IC内部有没有保护动作?有的话,如何动作?

2、输出端子在High输出时,GND短路的情况下,IC会不会起火冒烟?

3、输出端子在Low输出时,施加电源电压了的情况下,IC内部会不会有保护动作?有的话,如何动作?

4、输出端子在Low输出时,施加电源电压的情况下,IC会不会起火冒烟?

  • 这四种条件都是芯片正常供电,然后输出分别为高和低的时候,GND短路,有什么 保护措施吗?
    如果芯片具有失效保护功能的话,在数据手册中会有描述,但是这款没有介绍,所以内部没有集成失效保护电路。
    不知是否误解了您的意思。
  • 谢谢您的回复。芯片没有集成保护电路,那在芯片正常供电,输出口输出高时与GND短路或者输出低时与电源短路,芯片会起火冒烟吗?
  • “芯片输出高与GND短路”,这是矛盾的,输出与短路与GND,则输出低。您可以参考datasheet 8.1 Absolute Maximum Ratings的参数,
    超过该参数值则芯片引脚会被损坏。
  • 这主要是安规方面的考虑,就是需要知道输出被短路时是否有起火冒烟的可能。

  • 明白您的意思了,您的意思是输出短路时是否会导致芯片损坏。可以看下Ios(output short circuit current)这个参数,datasheet中分别给出了3.3V,1.8V,2.8V 的IO电压时,输出短路条件下能够承受的最大电流大小,也就是说在这个范围内,芯片是不会损坏的。
  • 您好,安规认证主要关注是否起火冒烟等致命问题。我理解的Ios(output short circuit current)这个参数是在测试环境下测得的输出短路电流,如您所说在这个电流下芯片是不会损坏的,也就是说不可能存在起火冒烟问题,我这样理解正确吗?假如是多个输出口同时短路了那这个电流是相叠加的吧,这种状态下芯片是否会起火冒烟?

  • 您好,安规认证主要关注是否起火冒烟等致命问题。我理解的Ios(output short circuit current)这个参数是在测试环境下测得的输出短路电流,如您所说在这个电流下芯片是不会损坏的,也就是说不可能存在起火冒烟问题,我这样理解正确吗?假如是多个输出口同时短路了那这个电流是相叠加的吧,这种状态下芯片是否会起火冒烟?