This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB929 搭配 DS90UB926 无法显示



您好:

我在使用 DS90UB929 串行器 搭配 DS90UB926 解串器,但是无法正常工作,使用记录如下:

根据DS90UB929 和 DS90UB926 配置情况,

对于DS90UB929:   default模式下,选择MODE_SEL[0] = 000 模式,以及MODE_SEL[1] = 000模式, 内部寄存器不做任何改动,PDB已经为高状态,INTB为高电平, REM_INTB为低电平。因为用不到CEC控制,CEC clk输入浮空(39引脚)。输入为720P (1280*720/60HZ)的视频格式,因为满足default模式下的寄存器配置,因此没有用I2C对内部寄存器进行新的配置。

对于DS90UB926:   default模式下,选择MODE_SEL = 0000模式,PBD,OEN,OSS_SEL均为高电平状态,另外LOCK显示高电平,但是PASS显示低电平。BISTC选择0,BISTEN选择0。因为输入的为720P,因此内部所有寄存器都按照默认default,没有用I2C进行修改配置。

目前上电后测试工作电压均正常,但是926输出无信号,926解串器输出的所有的像素信号以及像素时钟均为低电平。

请问有可能是哪里存在问题呢? 按照720P视频模式,以及926和929默认的出厂内部寄存器设置而不修改是否可以正常工作呢?

谢谢!

  • 您好:

    我在使用 DS90UB929 串行器 搭配 DS90UB926 解串器,但是无法正常工作,使用记录如下:

    根据DS90UB929 和 DS90UB926 配置情况,

    对于DS90UB929:   default模式下,选择MODE_SEL[0] = 000 模式,以及MODE_SEL[1] = 000模式, 内部寄存器不做任何改动,PDB已经为高状态,INTB为高电平, REM_INTB为低电平。因为用不到CEC控制,CEC clk输入浮空(39引脚)。输入为720P (1280*720/60HZ)的视频格式,因为满足default模式下的寄存器配置,因此没有用I2C对内部寄存器进行新的配置。

    对于DS90UB926:   default模式下,选择MODE_SEL = 0000模式,PBD,OEN,OSS_SEL均为高电平状态,另外LOCK显示高电平,但是PASS显示低电平。BISTC选择0,BISTEN选择0。因为输入的为720P,因此内部所有寄存器都按照默认default,没有用I2C进行修改配置。

    目前上电后测试工作电压均正常,但是926输出无信号,926解串器输出的所有的像素信号以及像素时钟均为低电平。

    请问有可能是哪里存在问题呢? 按照720P视频模式,以及926和929默认的出厂内部寄存器设置而不修改是否可以正常工作呢?

    谢谢!

  • 有没有先做一个BIST测试,看整个link是否无误 ,目前pass 为low,建议是先做一个BIST 测试。
    另外,关于您的这个问题,我也在进一步确认之中。
  • 经确认,在默认配置下是可以工作的。
    我们可以先检查下929的寄存器,看下HDMI 模块是否正常,比如通过检查寄存器0X0C bit 2是否TMDS clock没问题,比如0X5A这个寄存器等。 还有HDP 信号是否也正常?