Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, TMS320C6678
需要加什么电容电阻吗,有没有相关参考设计
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, TMS320C6678
需要加什么电容电阻吗,有没有相关参考设计
TMS320C6678 DSP的核时钟,DDR时钟,PCIE时钟,SRIO时钟都需要差分时钟,6678的开发板 上使用CDCE62005芯片为6678提供这些差分时钟,可是CDCE62005在使用前还需要对时钟类型以及输出频率值进行编程调试,自己设计的处理板卡如果采用这种方案无疑增大了开发难度与风险,我想知道的是能用那种单路输出固定频率的差分晶振代替CDCE62005吗?如果可以的话,有没有成熟的设计,比如芯片推荐,与连接关系说明。
我查阅6678的手册,发现,6678对时钟的要求主要有,差分,LVDS或LJB?,还有一些指标要求,满足这些用什么晶振都可以吗?为什么手册还专门推荐使用CDCE62005, 现在我想不使用CDCE62005,但又怕换别的固定平率单路输出的晶振不能使C6678正常工作
不知道TI有没有在6678的时钟源选择上尝试过别的方案,比如固定频率的差分晶振,比如Si530
6678要求的输入信号频点种类不止一种,参考设计中使用CDCE62005可以很经济的实现该功能。具体6678对于时钟的要求,可能您要咨询DSP的FAE帮您回答。
CDCE6200是一款PLL芯片,利用一颗晶振作为参考就可以输出一系列不同的时钟,您可以从Ti网站下载CDCE62005的控制GUI软件,帮助你简化PLL的控制设计。这种方案已经在很多客户那里得到应用,是一种成本低廉可靠的方案。 该芯片也指出E2PROM接口,很方便使用。
如果您仍有疑问的话,请联系当地的信号链FAE帮你。谢谢
不是DSP的FAE。DSP的时钟需要由一定的相位关系吗?如果需要固定的相位关系,可能就不能用几个晶振了
你好,请问你最后设计用的是LVDS差分晶振么?
我现在也遇到了你的问题,想直接用固定的晶振代替。
6678接口是1.8V的,是不是晶振也要用1.8V供电的呢