This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB2046B key spec questions



Dear FAE team,

客户这边对于USB Hub产品有几个问题想跟您们讨论:

1. BUSPWR设定时的bus-powered mode和self-powered mode分别是什么意思?
2. Demo线路中upstream端(红框)的pull high电阻和downstream端(绿框)的pull low电阻,以及两端都有的pull low电容,分别是什么功用呢?

 

感谢您的帮忙 !

  • 1. bus-powered mode为USB总线供电,self-powered mode为自供电模式。
    对于TUSB2046这款HUB来说,USB总线供电的话,那么上行端口最大能够提供500mA的电流,这样的话因为上行端口也有一定的消耗比如100mA的话,那么分配到下行端口的电流就有限了,比如为400mA,因此挂接USB低功率或者高功率设备数量也就有限了。 自供电的话 就没有这个烦恼,电源自己给下行端口供电,就有足够的功率,这样下行端口就都可以配置为高功率的USB设备,对下行端口的数量也就没有限制了。
    2. 这里的上下拉在USB协议中都有介绍,D+端上拉1.5Kohm到VCC代表的是Full -speed device。 下行端口需要下拉15Kohm到地。
    3.这里的电容代笔的接有一定容性负载的电容大小。
  • 1. bus-powered mode为USB总线供电,self-powered mode为自供电模式。
    对于TUSB2046这款HUB来说,USB总线供电的话,那么上行端口最大能够提供500mA的电流,这样的话因为上行端口也有一定的消耗比如100mA的话,那么分配到下行端口的电流就有限了,比如为400mA,因此挂接USB低功率或者高功率设备数量也就有限了。 自供电的话 就没有这个烦恼,电源自己给下行端口供电,就有足够的功率,这样下行端口就都可以配置为高功率的USB设备,对下行端口的数量也就没有限制了。
    2. 这里的上下拉在USB协议中都有介绍,D+端上拉1.5Kohm到VCC代表的是Full -speed device。 下行端口需要下拉15Kohm到地。
    3.这里的电容代笔的接有一定容性负载的电容大小。