This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ds90ub947/948 如何配置 1080p60 24 bit 的测试模式

在 snla132c 中提到了 "1080p60 is not supported", 但是这个文档是 2013 年的, 针对的是DS90Ux92x 系列的产品. 94 系列已经可以支持 1080p60 24 bit.

最重要的是pclk, 947/948 的内部时钟是多少,还是 92x 系列的 200 MHz.

其他的参数,其 Indirect Access 是否也是同 92x 系列一致?

多谢!

  • 寄存器0X12 bit2 可以配置成18bit还是24bit video信号。
    关于分辨率,947/948的PCLK能支持到170Mhz,所以支持1080p60的分辨率是没问题的。 947/948只是serdes,不需要配置分辨率,是能够对前端processor输出的18bit或者24bit色深的1080p60的数据进行串行化。