This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FPD LINK III到CSI-2解串器DS90UB940-Q1能否禁止回传数据给串行器

请教个问题,我司在使用DS90UB940碰到一点疑惑,就是当这个解串芯片的GPIO口不需要使用的时候,是否设置为“output”,就不会在FPD LINK上回传数据?我司的应用需要这个芯片不会在“back channel frame”上回传任何数据。

  • 不需要back channel双向传输的话, 我认为不论是配置为input,还是配置为输出,只要将其下拉即可。

    如果forward channel 需要GPIO的话,那么就可以配置为output,如果不需要的话,就无需配置,下拉即可。

    有的deseralizer 的寄存器能将back channel disable,我看了下940的寄存器没有这个配置。 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。