This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

sn74tvc3306的使用



看了TI网站能看到的所有资料,没看到具体说明。麻烦高手解答一下疑问,谢谢。

1.A端是否电压一定比B端低;

2.A端是否一定高要求OC/OD输出,另是否需要上拉电阻;

3.150欧电阻是否是推荐值,实际使用可调整,仅影响上升时间及驱动能力;

4.VREF和VBIS是否在A/B两侧任意一侧都行;

5.VREF的设置与A端电平有何联系;

6.VDDREF是否一定要求要大于VREF + 1V,从手册来看有这一点,但也有VREF+0.6V~5V的描述;

7.如何实现双向驱动的,有没有大致的原理分析。

  • 1. 这个温和您的第4 问是一样的,A 端和B端哪边做Vref 都可以,只是需要记住Vref 要小于等于Vbias-1V。
    2.没有必须OD或OC输出。您可以看您附上的例子,A port直接接的CPU端,A1 作为Vref。
    3.是推荐值, 使用时也建议为150ohm, Vbias为200Kohm。
    4. 同1.
    5. Vref的设置即为A端的钳位电平,比如您想实现3.3V到5V电平转换,那么Vref 即为3.3V。
    6. 是的, datasheet上最小推荐的是大于Vref+0.6V, 0.6 V即为MOS 导通压降,一般是至少大于1V。
    7. 简单来说,当电压从高到低转换的时候,MOS导通,电压钳位在Vref端,当电压由低到高转换的时候, MOS 关闭,高端电压就由上拉VDPU决定。
  • 了解。谢谢。
  • 7.此处的高到低,是高端到低端转换?此时,MOS为何导通呢,其满足了什么条件,是仅在高电平导通还是所有时间都导通呢。
    另外,芯片的GND是何作用,但从MOS考虑,GND应该是不需要的,反正信号电源都参考信号地。
    对此结构的MOS不太了解,原理图分析就总绕不过去,希望可以详细解释一番。