Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID
我现在使用DP83849ID,工作在RMII模式下,100M,光纤收发。硬件上,FX_EN管脚2.2k欧姆上拉,AN0管脚2.2k欧姆上拉。但在-31℃左右开始,收发开始不正常。经过修改16h寄存器(PCSR)之后,才可以工作在-40℃下工作。经过对比,按照目前的硬件配置16h寄存器中的数据与对16h寄存器写入的数据不同之处在于bit3和bit5。我想问一下bit5中Forces 100Mb/s Good Link 和Normal 100Mb/s operation都是什么意思,有什么区别。bit3中FEFI 模式是什么作用