This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVC8T245转换速率和输入电流

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请问一下电平转换芯片的转换速率怎么算,手册上给了Δt/Δv和 Tphl  Tplh,这两种数据跟转换速率有什么关系。

还有就是这款芯片有输入电流限制吗,要加限流电阻吗。

  • phl  Tplh,指的是传输延迟,可以参考datasheet Figure3的波形,指的是输入输出在1/2VCC的传输延迟。 而Δt/Δv指的是波形从low~high,或者从high~low的时间,即为rise 或fall rate。

    如果需要计算SN74LVC8T245能够支持的最大data rate,可以使用传输延迟tpd的倒数来进行估算,比如VCCA=1.8V, VCCB=2.5V时, A 为input,B 为output, tpd最大9.2ns,那么可估算data rate 最大为1/9.2ns=108.7Mbps。 

  •  好的,谢谢,还有一个输入电流的问题,AB通道要加限流电阻吗,手册里没看到拉电流、灌电流、吸收电流,麻烦了,不问清楚老板要怼我

  • 对于输入端来说,在Absolute Maximum Ratings中有Iik,输入钳位电流最大不能超过50mA。
    一般在使用这种芯片时,电流考虑的是它的输出驱动能力,即Ioh,Iol。即拉电流,灌电流大小。 比如当电压在4.5 V~ 5.5 V时,为+-32mA的驱动能力。
  • 好的,谢谢。
  • 再请教一下,手册中Continuous output current ±50mA , 连续输出电流为负值是什么意思。
  • 负值代表的是电流方向,在逻辑器件中,负的电流值代表的是流出方向 即source 电流,流入的电流为正值,即sink电流。
  • SN74LVC8T245这个物料,对于Input transition rise or fall rate这个参数,有一个疑问,如果VCCI的电压是1.8V,那么输入信号的最大rise和fall time是1.8*20=36ns么?  如果输入的rise和fall time大于36ns,会有什么样的后果?会导致输出不能跟随输入,还是器件内部发热?