Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
请问一下电平转换芯片的转换速率怎么算,手册上给了Δt/Δv和 Tphl Tplh,这两种数据跟转换速率有什么关系。
还有就是这款芯片有输入电流限制吗,要加限流电阻吗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
请问一下电平转换芯片的转换速率怎么算,手册上给了Δt/Δv和 Tphl Tplh,这两种数据跟转换速率有什么关系。
还有就是这款芯片有输入电流限制吗,要加限流电阻吗。
phl Tplh,指的是传输延迟,可以参考datasheet Figure3的波形,指的是输入输出在1/2VCC的传输延迟。 而Δt/Δv指的是波形从low~high,或者从high~low的时间,即为rise 或fall rate。
如果需要计算SN74LVC8T245能够支持的最大data rate,可以使用传输延迟tpd的倒数来进行估算,比如VCCA=1.8V, VCCB=2.5V时, A 为input,B 为output, tpd最大9.2ns,那么可估算data rate 最大为1/9.2ns=108.7Mbps。
好的,谢谢,还有一个输入电流的问题,AB通道要加限流电阻吗,手册里没看到拉电流、灌电流、吸收电流,麻烦了,不问清楚老板要怼我
SN74LVC8T245这个物料,对于Input transition rise or fall rate这个参数,有一个疑问,如果VCCI的电压是1.8V,那么输入信号的最大rise和fall time是1.8*20=36ns么? 如果输入的rise和fall time大于36ns,会有什么样的后果?会导致输出不能跟随输入,还是器件内部发热?