This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:TLK3134 芯片使用过程中的问题。

TLK3134芯片+FPGA,XAUI模式,JCPLL BYPASS,参考时钟选择单端78.125M,在XGMII端发送一个line的8bit测试数据,设置PLOOP环回。

初始化流程完全按照手册建议:

JCPLL BYPASS模式,0x9100(6a90),0x9101(0e04);Mode contrl,RX均衡,TX DLL offset,数据path复位等依次配置执行....

配置后读取链路状态寄存器,符合手册要求,0x0001(6),0x0008(8000),0x0018(1c0f),0x901b(0011).

TXD[7:0] 测试数据使用DDR时序模式,上升沿发送规律数据(偶数),下降沿发送规律数据(奇数).

测试遇到的疑问:

1、环回后,RXD[7:0] 接收到的数据只有奇数规律数,而且有时是在上升沿采集到,有时在下降沿采集到,偶数无法正常环回采集到。

2、RXCK/TXCLK时钟周期与参考时钟REFCLK之间的关系如何确定? 参考时钟选择单端78.125M,txclk的周期应该如何适配?时钟方案图1-3中未体现RCLK/TCLK。

  0x9000寄存器配置为0x1515时,RXCLK测试到为78.M左右,0x9000配置为0x1919时,RXCLK测试到为156M左右,配置不同,RXCLK/TXCLK与REFCLK的关系如何确定?RCLK是否必须与Tclk周期完全一致?

3、手册上说XAUI模式只能支持DDR timing mode,为何不能使用SDR?

4、XAUI模式下,不同参考时钟周期下,最大速率3.125G如何推算得出?能否在手册中也给出明确推算公式?

5、手册中,图1-3中,HSTL_2X_CLK、delay_clk、rxbyte_clk  这些时钟用于什么,手册说明不够清楚。

  例如,0x9101寄存器,JCPLL模式下要求配置为0d06,JCPLL BYpass模式下,配置为0e04,具体数值什么含义?

         推算公式只简单的给出  x时钟/40M,太抽象不好理解。

感谢各位抽空答疑解惑,祝一切如意!