This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TS5A23157双路 10Ω SPDT 模拟开关的应用过程中出现问题

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

第一版原理图如上,该开关的作用是控制CAN通道切换,按照时序要求在CAN1和CAN2之间切换,

在使用过程中出现问题,

该板接入电路中但是不给该板供电(注意该板供电是受控的,要通过上位机来开启,上位机的通信方式是CAN),导致我上位机通信失败,整个CAN网络崩溃,拔出该板后,CAN通信恢复正常,再插入该板,CAN通信又是崩溃。

在该板插入之前,通过上位机将该板的电源供电先开启来,再接入该板,CAN通信没有问题,通信良好,多次插拔该板,没有问题

现在就是认为该板电源没有开启的时候接入电路中,而CAN上面的电压会给到NC1,NO1;NC2,NO2;这样会影响整个CAN网路上的负载,导致通信异常

对该芯片的电源和控制引脚的信号做隔离处理,如下图

这样处理,进行PCB打样,该板先接入电路,在开启电源,实现通信以及通道切换等功能都正常。

现在不知道第一版设计的问题在哪里,请教一下大家

  • 第一版的设计,也就是说,在插入TS5A23157板之前,上位机是通电的,正常工作的,那么将
    TS5A23157接入电路,再通过上位机给TS5A23157供电,但相当于TS5A23157没有上电之前,已经有输入信号了?
    而如果上位机先给其上电,再将其接入电路,就是一个芯片正常工作的流程了。
    那或者,插入TS5A23157板子之后,上位机再上电,然后再给TS5A23157通电,再进行CAN通信呢?
  • 亲;很可能是该板有比较大电容等器件,闭合时冲击导致奔溃了。建议限流处理或去掉不必要的电容试试。
  • “TS5A23157接入电路,再通过上位机给TS5A23157供电,但相当于TS5A23157没有上电之前,已经有输入信号了? ”
    是这样理解的

    “插入TS5A23157板子之后,上位机再上电,然后再给TS5A23157通电,再进行CAN通信呢?”
    实验过了这样CAN通信正常

    现在就是不知道没有给TS5A23157供电,但是有信号输入,这种情况下,为什么这个器件会导致CAN网络崩溃,是不是由于内部结构的关系(结构图上显示内部是两对,四个MOS管)
  • 其实使用任何芯片,我们也不建议在不上电的前提下,先给输入信号,还是要尽量满足上电时序,等电压起来稳定之后再给输入信号。