您好:
有两个问题请帮忙确认一下。
目前的使用方式是2个处理器的2路HDMI信号进入到TS3DV642进行选择,然后输出到1路HDMI到HDMI连接器上,
1、请问AC耦合电容的位置,是在处理器的HDMI到TS3DV642的通路上,还是加在TS3DV642与HDMI连接器之间?哪一种符合芯片的要求?
2、由于HDMI定义的DDC是5V电平,TS3DV642的I/O电压范围是0~5V,请帮忙确认下,我这里是不是可以将处理器连接到TS3DV642的DDC转换成5V电平,直接连接到TS3DV642上?