Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204, LMX2594
CDCLVP1204单端输入时,需要将单端参考信号输入到P端,N端接Vac_ref管脚。
Vac_ref是CDCLVP1204内部产生的参考电压吗?
这个电压是固定的吗?
如果是固定的,值是多少?
当Vcc=3.3V时,对于单端输入方式来说,1.7<Vac_ref=Vth<2.2V
从图7可以看出只要保证Vth在输入的单端信号的高低电平范围之内就可以吗?
如果Vth>输入信号VIH,是否需要在单端加偏置电压?
下面的帖子就是在INP输入端使用电阻分压提高直流电平,这种接法是否正确?