This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB947和DS90UB948 中 GPIO Remote 电平问题,请各位TI的高手帮忙解答,谢谢 !



使用串行器  DS90UB947   VDDIO 连接 1.8V电平 ,   解串器 DS90UB948   VDDIO 连接 3.3V电平 , 1.8V GPIO输入串行器DS90UB947后,通过双绞线连接到解串器DS90UB948 ,解串器DS90UB948  Remote  GPIO 输出电平怎么还是1.8V ,为什么不是与解串器 DS90UB948  VDDIO 电平(3.3V)相同吗?

  • VDDIO 既可以1.8V也可以3.3V供电,通常serializer和deserializer的GPIO电压是一致的,如果947的GPIO为1.8V的话,那么我建议948的VDDIO也为1.8V。
  • HI,  Kailyn

    非常感谢您的解答,  查阅datasheet   947  VDDIO只支持 1.8V , 948  VDDIO支持 1.8V或者3.3V ,948 端输出的GPIO控制的其他器件工作电平是 3.3V的 ,因此948 选择 VDDIO  3.3V ,直接通过IIC配置948 的GPIO输出高,948 GPIO输出的就是3.3V,但想要实现的效果  947_GPIO0 输入 H (1.8V),948_GPIO0 输出 H (3.3V) , 实际测试    947_GPIO0 输入 H (1.8V),948_GPIO0 输出 1.8V , 948 GPIO输出电平参考不应该与VDDIO电平相同吗?

  • 您好,我的理解是因为GPIO可以是local control,也可以是GPIO control from remote Serializer.
    如果通过寄存器配置已经enable GPIO control from remote Serializer, 我想这个电压就会和947的VDDIO一致,如果disable,是由local control,那么GPIO的电压就和948 本身的VDDIO是一致的,可以试试是否这个原因。
  • Kailyn , 您好 !我们测试的结果如下 :

    1.   GPIO  local control,输出电平与 948 VDDIO 一致  ;

    2.   GPIO control from remote Serializer ,输出电平与  947 VDDIO 一致  ;

    但是想实现的效果 “   GPIO control from remote Serializer ,输出电平与  948 VDDIO 一致  ”

    如果  GPIO control from remote Serializer ,  输出电平与  948 VDDIO 一致 ,  可以实现吗?