This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO3082烧毁问题

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

        项目选用的PI隔离通信芯片ISO3082在高压产品上均出现损坏,而且比较集中。高压变频器产品上芯片表面完整,就是通信无信号。SVG产品上芯片表面烧灼痕迹明显,这两种损坏都是什么原因引起的?请给分析一下,包括应用电路我核查过,与TI推荐元件参数基本一致。如需要,损坏芯片我们寄回去给分析一下。

以下是我们正产电路板上的电路原理图。高压主板通信电路(输入输出隔离):

该电路输出与人机界面通信口连接,人机界面的接地端子接整机外壳。出现故障是3082表面无损伤,就是不能通信,运行时间都在2个月左右出现。

以下是SVG主板通信电路(输入输出不隔离),输出与西门子PLC通信接口连接,PLC接地端子接整机外壳,在厂内整机上电调试时就出现损坏,损坏现象芯片表面烧灼明显。

 

  • 您好,有隔离的ISO3082是运行了两个月发现通信不正常的吗?本身ISO3082 有热保护,一旦出现结温过高的时候会自动shutdown,所以应该不是芯片过热导致损坏。

    所以如果运行两个月出现问题,首先检查下TVS 管子是否没问题? 我担心由于高压环境,外界一些噪音源耦合进去导致器件损坏

    下面不带隔离的IOS3082 开始就工作不正常是吗? 有没有示波器测量下波形?AB输出端没有加120ohm终端匹配电阻是吗?

  • 若是由于高压环境,外界一些噪音源耦合进去导致器件损坏,如何解决?