Other Parts Discussed in Thread: DP83640
我现在调试DP83640TVV芯片。遇到同样的问题,MDIO读取不正常。
具体如下:
1、MDC和MDIO引脚用示波器看有信号,与datasheet的波形对比也感觉正常;
2、pin22 , PCF_EN用2.2K电阻上拉,pin7 , PWRDOWN 也上拉,RESET_N同样上拉,并且上电之后用CPU的IO引脚输出一个低电平脉冲,并且pin28, LED_LINK驱动的LED灯还闪了一下。
3、我试过从00~1F的全部物理地址,读DP83640的02寄存器,PHYIDR1,用单步跟踪的方式调试程序,看寄存器的值。但是返回都是0x0FFFF 。用示波器看的波形 也是全高电平。
请问能得到一些宝贵的建议吗?
先谢啦!