This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 TSS721 推荐电路 更换RIDD 引脚上的电阻问题



  按推荐电路,RIDD用13K电阻时通信正常,用30K电阻后无法通信,是什么原因导致的。是不是更换电阻的同时也要更改STC的电容大小,他们之间有什么计算关系么,单负载和双负载的区别是什么,规格书上我找不到解决措施,麻烦讲解一下,谢谢

  • 电阻Ridd和电容之间的换算关系没有,但是电容值和充电电流和电容两端电压的关系Istc=Cstc*dVstc/dt

    关于单个单位负载(UL) 和双单位负载的含义,这个需要了解下Meter bus的总线规范,Mbus总线静止状态为逻辑0为space,逻辑1 为mark, 那么传输一个mark,即为一个单位负载,需要最大为1.5mA 的恒定电流,如果slave需要更多的电流,那么就需要增加单位负载。
    具体关于Mbus的总线规范以及传输协议,您可以参考:
    blog.csdn.net/.../47767623
    blog.csdn.net/.../47767595