This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI USB1310 编程与内核

我希望在我正在开发的新摄像头系统中使用 TI USB1310。我对 USB3.0 规范比较“熟悉”,但我想知道是否可提供 USB1310 的编程或配置手册。事实下,我准备采用 FPGA 来控制摄像头,用 USB3.0 来向我的 PC 发送数据。这样的话,需要涉及何种初始化与配置流程?我该如何设置/写入所有的描述符、接口和端点才能进行数据传输?如果能够提供手册/指南,将不胜感激。

  • 1310 是一种 PHY,只是从 FPGA 中的 USB 内核通往 USB 双绞线的一个通道。在该 PHY 中有一些寄存器,但它们均由 FPGA 中的 USB 控制器 IP 进行编程。

    所有的描述符、接口和端点配置均由 FPGA 中的 USB 控制器和/或运行在 USB 主机和您设备上的USB 驱动器来完成。