This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

se555功能真值表有疑

Other Parts Discussed in Thread: SE555

se555定时器当触发输入为<1/3VDD是,阈值输入为>2/3VDD是SR锁存器处于不确定状态,是否与手册中功能表相矛盾????

  • 您好,

    手册中功能表output 指的是se555芯片的输出管脚3脚(8pin封装)或者7脚(20pin封装),不是指内部RS触发器的。当触发输入为<1/3VDD时,且RESET为高时,不管阈值输入是多少,输出都是高电平。

  • 您好,您所说的我知道输出管脚是3,但是如果从555计时器内部电路图推功能的时候,发现当触发输入<1/3VDD,如果阈值输入>2/3VDD时,计时器输出功能在我们测试时并不一定为高,有时为低,有时为高。与真值表的阈值输入不相干有点矛盾

  • 您好, 我用TINA 对SE555进行了下仿真,设置的Vcc=15V,和真值表是相符的,也就是说当Trig level <1/3Vcc=5V时,threshold 不管是什么电平,输出均为高约为13.6V。
    您再换一块SE555试试呢?
  • 您好,

    从IC内部电路图推功能的时候,RS触发器是不允许R和S管脚同时是低电平的,在实际操作中也不可能R和S管脚同时输入低电平,总有个先后顺序。您的电路出现输出不确定状态,电路是怎么样的呢,可以贴出来分析一下吗
  • 第一点:从您专业的角度确切的告诉我se555定时器内部rs锁存器是由或非门组成的RS锁存器,还是与非门组成的RS锁存器

    第二点:.从se555手册中内部逻辑电路图,可以推出器件应用的是或非门组成的RS锁存器(不是SR触发器),r为0,s为0锁存器保持状态,r为1.s为1处于不确定状态,正常工作约束条件为(RS=0)也就是不允许r,s同时为高,而555计数器当触发输入<1/3VDD,阈值输入>2/3VDD,此时RS锁存器是处于不确定状态,不符合约束条件RS=0,但手册中有阈值输入不相干,所以我觉得有点疑惑。
    第三点:我发现了当单独仿真触发输入<1/3VDD,阈值输入>2/3VDD,此时其实RS锁存器已经处于不确定状态(不符合约束条件RS=0),但是有可能输出端出现高电平;
    但是如果让真值表中的三种状态循环的时候,就会出现功能并不能实现。比如说:先让se555计数器实现触发输入>1/3VDD,阈值输入>2/3VDD,输出低电平,再给计数器触发输入<1/3VDD,阈值输入>2/3VDD,(此时RS锁存器出去输出不确定状态),再给计数器触发输入为>1/3VDD,阈值输入<2/3VDD.处于保持状态(也就是跟随上一个输出状态),但是由于上一个输出状态并不能确定(由于上个输出给定状态是锁存器处于输出不确定状态),所以计数器并不能确定保持哪一种状态,此时出现功能不能测过的问题。
    第四点:所有问题的焦点就是功能真值表中当触发输入<1/3 VDD,阈值输入>2/3 VDD时,在循环给计数器输出不同的状态时,功能实现输出高是否真正的可以实现?????