This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6657与EP4CGX75CF23I7N使用PCIE通信中时钟CLK怎么接?

是时钟源分至DSP和FPGA pcie处?

  • C6657和FPGA 都需要相同频率的时钟是吗?分至DSP和FPGA的话需要考虑终端匹配, 不建议直接分。
    可以采用clock fanout器件。
  • 计划使用gen1的通信速率,主要是C6657没有出来的时钟啊,有一对进的SRIOSGMIICLKP、SRIOSGMIICLKN时钟对,这里给的时钟是250MHz,这一对可以做C6657 PCIE的时钟。如果用X1的话,是不是只需要和EP4CGX75的高速接口连接DSP_PCIe_RX0P、DSP_PCIe_RX0N和DSP_PCIe_TX0P、DSP_PCIe_TX0N收发差分对即可?
  • 您好,因为DSP的话我这边不是很熟悉,时钟的话,就是说C6657的时钟有了,但是没有时钟源给EP4CGX75提供是吗?

    X1 一般接的是crystal。或者您把您的大致架构附上看一下。 

  • 不能粘贴图片好着急。其实就是我前面说的,PCIE X1一般的是收一对差分,发一对差分,参考时钟一对差分。DSP和FPGA通过PCIE通信,收发互联,参考时钟这边DSP是没有出的时钟的,所以不知道该怎么接。又看到些接法是不接参考时钟的,二边各时钟,但是频率一样,异步传输。请问可以要一下你的微信或者电话吗?