This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DS90LV004和DS90LV804除了通信速度不同其它的区别是什么?
以下是官网上的介绍:
DS90LV004 具有预强制功能的 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器
DS90LV804 4 通道 800 Mbps LVDS 缓冲器/中继器
多了一个“预强制功能”请问这个预强制功能是什么意思?
如果说这两款芯片是LVDS信号接收的buffer芯片,那么与之对应信号增加发送芯片是什么?
我有一个手持终端显示设备,线缆长度有7米,液晶屏的分辨率是1024*768,如果我想抗干扰能力更强,除了在接收端加buffer,还有什么芯片可以加?
您好,您这里提到的“预强制”功能就是预加重,pre-emphasis的意思,也就是说LV004 有对信号进行预加重的均衡处理功能,目的是能够补偿信号在长距离的传输媒介中发生的损耗,以及对信号jitter的处理。
而LV804没有这个功能,只是一款LVDS buffer 的功能,内部没有集成pre-emphasis模块。
所以如果应用是传输距离比较长的话,在LVDS 的driver和receiver之间需要加上均衡芯片,比如LV004.
您可以在网上了解下,信号的预加重,去加重等概念。
您好:
相关的信息上周我己经查到了,确实是加重的意思,其实是翻译问题导至的误解。目前我选择了这款DS25BR440分别安装在工控机的LVDS信号的发送端和接收端。发送端开启了接收均衡和发送加重,接收端开启了均衡,发送不加重,接收端只接接在LVDS接口的屏幕上,这样设置合理吗?线缆长度约6米,屏幕分辨率是1024*768。用了这个加重,均衡,buffer的功能以后一般我这种使用大概可以传输多长的距离?另外这款芯片,我在中国地区购买的时候很多人说停产了,但是官 网上没有停产,年用量约在1万片左右。