This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

咨询USB3.0 Redriver

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

你好  

目前使用高通平台开发一款设备发现作为Device ,使用3m 长的USB3.0线缆时 PC无法正常识别,请问这时候在device 上使用 redriver 是否会有帮助?如有麻烦帮忙推荐下型号  多谢

  • 您现在能断定是因为3m cable 原因导致的PC不能识别吗?或者说将cable缩短能正确识别吗?

    因为3m cable不算太长,在USB3.0 spec 范围之内,所以如果考虑使用redriver来对信号进行调节也是可以的,比如TUSB522P。

  • 对 目前手头使用1.5m以内的USB使用都没有问题。现在的手机产品中是不是都基本会使用redriver ?我用同样的3 m长线缆在几台手机中使用都没有问题
  • 如果1.5Mcable没问题的话,延长cable识别不到,可以尝试加上redriver再验证下,建议加一颗redriver就好,如果使用多个redriver也会导致信号过均衡问题。
    另外,TUSB522P这款是专门用于USB3.1 的支持,同样兼容USB3.0 ,因为USB3.0 可以认为USB3.1 的GEN1代。
    所以建议使用TUSB522P 验证下是否能解决您的问题。
  • 请问  贵司基于TUSB522P是否有相应的基于USB接口的 EVM板在提供 ?

  • 另外 TUSB522P我看手册上主要是用在高速线上,USB过长不识别我理解是因为D+ D- 上线损太大,无法完成枚举过程,是否应该将redriver 加在这两根信号线上 不知我的理解是否正确?烦请指正