Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
1.是否支持2路953同时输出(sensor分别是2lane mipi),如何设置寄存器或者硬件如何设置
2.953/954是可以支持2路 640*480/250fps image sensor数据量
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
1.是否支持2路953同时输出(sensor分别是2lane mipi),如何设置寄存器或者硬件如何设置
2.953/954是可以支持2路 640*480/250fps image sensor数据量
1. 954 是可以支持两路CSI 输出,因为内部集成了两路deserializer。 寄存器0X0C的bit 0 和bit1 都配置为1, 将两个port 都enable。 不知是否理解了您的意思,或者将您的应用框图附上看下。
2. 您这里应该是640*480/25fps,而不是250 帧/秒吧? 954 的datasheet中描述 954 是能支持2Mp和4MP的像素,所以640*480/25fps 应该是没问题的。
DS90UB954-Q1 receives and aggregates data from one or two sensors including Full HD 1080p 2MP 60/fps imager sensors.
Dear kailyn,
谢谢你的回复。
1. 954 是可以支持两路CSI 输出,因为内部集成了两路deserializer。 寄存器0X0C的bit 0 和bit1 都配置为1, 将两个port 都enable。 不知是否理解了您的意思,或者将您的应用框图附上看下。
An:请查看,另外请问954的输出是如何分配2个摄像头的数据?
2. 您这里应该是640*480/25fps,而不是250 帧/秒吧? 954 的datasheet中描述 954 是能支持2Mp和4MP的像素,所以640*480/25fps 应该是没问题的。
An:是210fps,客户需要高帧率去抓一些高速抖动的物体.