This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMDS442 DVI/HDMI 开关没有提供外部复位功能。产品说明书上只规定了“上电”时内部寄存器的状态。没有具体规定构成“上电”的组件。供电电压必须低至什么水平才能确保内部机状态的正确复位,以及需要多长时间?
众多 DVI 源(NVIDIA 卡)都不具备可接地的简单电流汲极,它们能给无电源的 DVI 输入提供电流。似乎在 TMDS442 输入端接与 VCC 之间没有隔离。如果不让 VCC 降到足够低以保证充分的上电复位,如何防止来自 DVI 输入的电流流入 VCC?这种情况我以前曾经遇到过,不仅仅是一种理论上的担忧。我曾经有过在使用 TI 提供的某些 I2C 视频多路复用器进行上电操作时无法正常工作的“恶劣”经历。