Other Parts Discussed in Thread: LP2985, ISO1500
问题描述:3块板子通讯并联,通过USB转485连接线(帝特)与电脑通讯,在改变输入电压的过程中,有一块板子突然无法通讯。
电路描述:1.AB有接上拉下拉电阻,阻值为1K。AB之间接有120欧姆电阻,AB分别还串联了个10欧姆电阻,在AB端还有双向TVS管(SM712)保护。
2电源有分离,VCC1的电源电压为3.3V,由金升阳模块转化而来。VCC2的电压为5V,由外界12V电源通过LP2985得到,2个电源的地也是分离的。
损坏现象:在芯片的AB端有数据变化,但在芯片的RD端无数据,为持续的高电平。MCU为STM32F103RET6,能重新烧写程序。判断为ISO1500损坏。
以上,哪位大神能帮小弟解释下问题的原因吗?