This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCE62002 LVCMOS 时钟问题?

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, TLK6002, CDCE62002

  在CDCE6002的datasheet 的11页有LVCMOS 的 fclk  的最大输出频率为250M,是不是说明我将U0P,U0N,U1P,U1N 差分输出配置为LVCMOS单端输出后最大输出频率是不是只能为250M 呢? 但在datasheet 的第一页有说输出频率范围为10.94M 到1.175G??

 我与TLK6002 配合使用时是用CDCE6002 好,还是用CDCE62005 好的?TLK6002 的双光纤口需要同时工作的.

  • Hailong,

          这个250MHz是对LVCOMS这种输出接口输出频率的限制,所以只要选择是的LVCOMS接口,输出的最高频率就不能超过250MHz.

         输出频率的范围是针对LVCMOS,LVDS和LVPECL三种接口给出的总结性指标,具体的输出范围要根据你选择的输出类型的决定。

         在时钟指标上,CDCE62005和CDCE62002基本上是一样的,根据你对时钟树的需求选取就可以了。

  • 您好,我问下cdce62002输出的时钟与参考时钟能否同频同相呢?谢谢您。

  • hm peng,

        输出时钟和参考时钟无法做到100%的同频同相,频率上两者可以做到相同,但相位很难保证相同。

       你做的是一个什么样的应用?我可以给你看看其他的时钟器件能否满足你的要求。