Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
你好,我在使用LMX2594时出现锁定十几秒钟后重新失锁的问题。在锁定的这十几秒中,信号输出正常,muxout也是拉高的。失锁之后,信号无输出,muxout同时也变低。请问造成这个现象主要是哪方面原因?我的寄存器配置为全配置,由TICS pro产生。环路滤波器由PLLaltium sim确定。因为对锁相环的理解较少,麻烦帮忙分析一下主要可能存在的问题。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi Kailyn,
我最近板子上也出现了lmx2594正常锁定一段时间后失锁的情况。由正常锁定到失锁的过程中,我什么都没有做,只是在拷机。
我初始化配置时,R0[0]=0,即normal operation,你上面说回读R0[0],我怎么回读呢?因为2594的回读中需要先重新设置R0[2]=0(因为初始化我是选择lock detect的),我的意思是我重新写了一下寄存器再回读就不是之前的状态了。
初始化配置时,我FACL_EN=1,R0我写的值是0x249c,即使能FCAL_EN.
我的板子上,VCO calibration我采取的是no assist.
我的初始化程序是严格按照料datasheet上的要求来的。
请问:上面由正常锁定过一段时间后转为失锁可能会是什么原因?
望答复,谢谢!
回读R110,R111,R112三个寄存器是什么值?是否与配置的VCO范围相匹配?
另外,重新使能校准是否OK?
1.点频也是在VCO的某个band范围;
2.有没有回读对比失锁前后的VCO状态寄存器?
3.你的初始化程序是否严格按照手册推荐顺序,还有oscin和cal_clk_div是多少?