This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI的mipi retimer芯片问题

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

我们sensor采用SONY IMX334,CSI-2接口输出(8-lane、1-clock),实现4K60Hz传输。考虑使用TI的mipi retimer芯片,实现大约5米距离的传输。

由于mipi retimer芯片只有4个lane,问题如下:

1、mipi retimer芯片能实现5米距离的传输吗?或者请帮忙推荐其他合适方案。

2、可以使用2片并联吗?会不会有信号同步方面的问题?

3、sensor的时钟线可以直接一分二输出吗?有没有这样功能的时钟分配芯片推荐

  • 1. 能否传输的距离要看使用cable的类型,以及cable随着频率变化的衰减情况,可能需要看下cable类型随着频率变化的损耗曲线,以及实际应用中的频率,对比下是否能支持。
    2. CSI-2协议中是1 lane clock,4 lane data。 您这里 是 8lane data, 2 lane clock?
    3. 时钟分配芯片是有的,比如CDCLVC1102 这款时钟分配芯片:
    www.ti.com/.../cdclvc1102.pdf
x 出现错误。请重试或与管理员联系。