This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TUSB4020BIPHPR 的使用疑问



目前使用TUSB4020BIPHPR 实现USB一转二的功能,有几点疑问如下,麻烦帮忙回复一下感谢

1.外部EEPROM是否可以去掉(I2C接口是否可以悬空处理)?

2.TUSB4020BIPHPR 芯片是否需要驱动才能工作?

3.该芯片是如何知道两个USB接口是哪个在工作的?

  • 1. 如果TUSB4020 作为single-master 模式的话,那么就需要EEPROM,在I2C 模式下,TUSB4020 作为master去读EEPROM的值。
    否则的话,就可以使用OTP或者SMbus方式来进行配置。

    2. TUSB4020 需要的是系统自带的USB driver 便能工作,不需要额外的USB HUB driver。

    3. 下行两个接口是同时工作的。