This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UR905Q-Q1输出不正常,哪位大牛支持下,感激不尽。

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR905Q-Q1

各位大牛们,你们好,DS90UR905Q-Q1供电配置正常,输出脚一直量不到输出信号,PCLK引脚输入60MHZ时钟,将BISTEN引脚拉高,自测模式下用示波器也没法在输出脚量到信号,通过测试I2C是能正常通信的,请问怎么回事?芯片电路如上。

  • 您好,您的应用只使用了905 这款serializer对吗? 如果BISTEN启动BIST模式的话,这个检测的是serializer和deserializer 的link是否正常。 而不是单纯测试905 是否工作正常的条件。
    对于905 来说,输入是24bit RGB,在DOUT输出端没有信号是吗? 电路中PDB您这是通过GPIO控制的,上电瞬间由低到高的变化过程是吗?

    I2C 时序附上也看下。
  • Kailyn Chen 说:
    您好,您的应用只使用了905 这款serializer对吗? 如果BISTEN启动BIST模式的话,这个检测的是serializer和deserializer 的link是否正常。 而不是单纯测试905 是否工作正常的条件。

    对于905 来说,输入是24bit RGB,在DOUT输出端没有信号是吗? 电路中PDB您这是通过GPIO控制的,上电瞬间由低到高的变化过程是吗?

    I2C 时序附上也看下。

    Kailyn Chen 说:
    您好,您的应用只使用了905 这款serializer对吗? 如果BISTEN启动BIST模式的话,这个检测的是serializer和deserializer 的link是否正常。 而不是单纯测试905 是否工作正常的条件。

    对于905 来说,输入是24bit RGB,在DOUT输出端没有信号是吗? 电路中PDB您这是通过GPIO控制的,上电瞬间由低到高的变化过程是吗?

    I2C 时序附上也看下。

  • 接收端使用的是916的deserializer,既然bist模式是检测serializer与deserializer的link是否正常,那总得有信号输出吧,要不然通过什么方式观测他们是否正常呢。905输入端是24bitRGB,用示波器观测数据引脚和hs,vs,de,plk是有的,905输入端是通过icn6211输出的。PDB引脚的上电过程是低到高峰变化过程。i2c读取到的寄存器状态也是正确的。

  • 是的,BIST 模式启动的话,905 会输出BIST pattern 到906. 通过906 的输出引脚Pass来证明整个FPD link是否正常。
    所以我们可以通过测量Pass的时序来说明是否存在error。
    可以参考Figure 17. BIST PASS Waveform

    www.ti.com/.../ds90ur905q-q1.pdf

    BIST 模式的话是不需要输入信号的,只需要输入时钟即可。
  • 您好,是的,BIST 模式需输入时钟和拉高BISTEN引脚即可。我现在的问题就是905输出BIST pattern到916是通过什么方式输出的,应该也是通过DOUT引脚的吧,只要是通过DOUT脚输出,理论上应该能够检测到信号才对,现在我的问题就是905在BIST模式输出的信号也无法测量到,麻烦指点迷津。