This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB913Q与DS90UB914Q在没有外部PCLK的情况下,能否内部输出时钟自行建立FD-LINK?

dear TI

              我现在按照TI的参考设计做了DS90UB913Q与DS90UB914QPCB板,当两个连在一起的时候,LOCK LED没有亮起,LOCK输出端没有高电平。

            我想请问的是DS90UB913Q与DS90UB914Q在没有外部PCLK的情况下,能否内部输出时钟自行建立FD-LINK?

            非常感谢!

  • 内部不能产生时钟,可以有两种方法给PCLK做参考时钟,一个是使用外部晶振提供给PCLK,一种是用前端image sensor输出的时钟给PCLK 作为参考时钟。
    参考数据手册FIgure 36 和Figure 37的两种图示:
    www.ti.com/.../ds90ub913q-q1.pdf
  • 我们用913q和914a连接时,也是能够产生时钟lock住,913A规格书有明确指出没有外部的PCLK的时候,可以内部产生时钟自行建立FD-LIK。为何913Q和914Q链接时候,不能产生内部时钟LOCK住。请问913A和913Q有什么差异?谢谢!
  • 您好,913A和914Q的区别主要在于Pixel clock频率范围不同,另外,913A支持15m Coaxial和20m STP,而913Q不支持coaxial。
    关于参考时钟,913A datasheet中的8.4.4 Internal Oscillator 有描述当没有检测到外部时钟源提供PCLK的时候,内部晶振会产生时钟。
    而913Q 的数据手册中没有类似描述,913Q的两种参考时钟,一种是外部晶振直接给PCLK,一种是通过image sensor输出时钟作为参考时钟。