Other Parts Discussed in Thread: TMUX6111, LMC6001
当前有多路输入信号的切换需求,做了如下设计,使用TMUX6111进行输入信号的通道切换,
在通道选择后输入放大器。
现在的问题是是:
1、单通道测量的时候有较大的误差,是否为模拟开关的导通漏电流和关断漏电流造成(输入开关的电流为pA级)?
2、只开启单通道的时候未输入信号,其他通道关闭且接入9V的实电压会采集到接近10V的电压,是否为通道串扰?如何解决呢?接入5V的话采集到的是1.3V。
3、手册上的极限值输入电流在-30mA到30mA,是否因为实际输入电流太小不能正常使用?
4、若将TMUX6111放到运算发达器后面是否是较好的应用方案?