首次使用cdce62005芯片,芯片的设计是参照某公司C6678 EVM板的设计完成。原始时钟源使用AUX IN 管脚输入,采用FPGA实现SPI 接口时序,然后通过CPU 软件实现对该芯片各个寄存器参数的读写。出现的问题如下:
第一次上电后,EEPROM中程序加载成功,相应时钟管脚时钟输出正确。随后对寄存器进行操作,发现在完成第一条对任一寄存器操作语句后,芯片工作正常,而且能够实现对相应配置的改写;但在完成第二条对任一寄存器的写操作或读操作或EEPROM编程操作语句后,芯片工作电流突然消失,好象芯片进入POWERDOWN 或SLEEP 或功能DISABLE模式,没有任何时钟输出;必须重新加电才能恢复正常。但是此时电源电压正常,芯片PD管脚电平为高。我们用手册默认配置参数,也是同样现象。
请问可能是什么原因造成的呢?急!!!