各位 TI 工程师你们好~
SN74LVC4245A 用于串口接收RX的电平转换,将5V转为3V3,使得两个设备正常通讯。

当主设备处于关机状态,也就是上图的+V3.3和5V电平都为0时;从设备已开机,此时的RXD_A等接收端都为5V高电平;电流通过pin3 进入到SN74LVC4245APWR,再流到pin1 ,量出pin1 为2.5V。但是主设备未开机,pin1应该为0电平。
使用到SN74LVC4245APWR的机器都存在这个问题,目前的临时措施是在PIN1到5V电源之间加入一个二极管隔离。请协助解决此问题,感谢。
Thank you,
Robin