This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.先是使用TI为DP83849设计的demo接口板(www.ti.com.cn/.../DP83849IFVS-EVK)
通过跳线利用FPGA与demo板进行通信,使用的光电转换头(奥雷)ATR-01105CMT/D-ST
目前的调试情况如下:
电口和光口管理均采用默认设置,Port A地址为00000,Port B地址为00001
电口:Port A和Port B的电口均已调通,可以正常收发
光口:(驱动与电口一样)将Port B的输入输出信号差分线通过电阻切换到光口,FX_EN信号拉高,AN_1拉低,其余均保持默认状态,通过光纤接上光纤收发器后,FPGA向PHY按一定时间间隔发送数据,现在Port B的指示灯亮灯情况如下
其中LED_LINK和LED_SPEED灯常亮,LED_ACT灯闪烁,闪烁频率与发送数据频率一致,光电转换器LINK/ACT指示灯闪烁,闪烁频率与发送数据频率一致。
通信情况:在PC端接收不到相应的数据(使用wireshark抓包工具和网络调试助手),数据可以下发,能够抓包,但是在FPGA侧接不到下发的数据。
利用管理接口读取Port B光口状态下一些寄存器的值如下:
00H-2100H
01H-784DH
04H-0101H
05H-0000H
10H-0605H
16H-014BH
17H-0021H
18H-0000H
19H-0021H