This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCM1802输出信号问题

Other Parts Discussed in Thread: CDCM1802, CDCLVD1204

CDCM1802是一颗时钟缓冲器,如果输入端没有信号输入,输出端(LVPECL和LVLVCMOS)输出状态是什么?用于单端输入的话,接正弦波Clip Sine能工作吗,输入信号幅度是否有特别要求?

  • 您好,输入端一般不建议悬空,否则会有噪声耦合进去,输出应该是高阻抗状态。

    CDCM1802的输入信号,我看了下datasheet,对输入信号的slew rate没有特殊要求,所以我认为接clip sine是能正常工作的,有些clock 芯片对输入信号的slew rate给具体要求,所以可以根据slew rate判断是否接clip sine。

    输入单端的话,那么不用的输入端接1/2Vcc.

    输入信号的幅值在datasheet中page5电气参数表格有给出:

  • 用安捷伦33250A的50欧姆输出接到该IC输入端,如果输出OFF,即使把该IC的输入端接0V,该IC输出端还有杂讯输出,幅度3.3VPP。请问是设计错误还是该IC输入必须要有信号。电路S0,S1接0V,EN接60K欧姆到0V。或有别的IC推荐吗?能除频选择,单端输入,单端或双端输出,带输出控制。

  • 您好,通常情况下,芯片输入是不建议悬空处理的,可以接一电阻到GND, 对于CDCM1802 来说,当EN=0的时候输出disable,所有的输出应该均为高阻态才对。目前输出为高电平,有没有reset看下是否还有输出? 或者输入端串联一个电阻看看呢?

    cdclvd1204这款buffer中有提到不用的输入端可悬空处理,但是这款buffer 不带输出控制EN信号。