This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于串行器和解串器之间传输的信号的格式问题



Hi, TI的各位大神们,我想知道串行器和解串器之间通过Coax或者STP方式进行数据传输的时候,在同轴电缆或者双绞线上会有前向和反向的数据,我的问题是,这两种数据是间隔发送的?还是叠加到一起发送的?比如,解串器向串行器发一个指令,串行器向解串器发一串数据,这个指令和数据从时间轴的角度来看,是重叠的?还是不重叠的?我现在用示波器看,感觉是重叠的,但是我无法理解两个数字信号,一个高速,一个低速是怎么叠加到一起的,又是怎么分开的。当然,可能是我的示波器确实太low了。

  • 您好,

    您可以将您示波器测的波形上传吗,这样可以更好的理解您的问题。
  • (Upper, 40ms)

    (Upper, 33ms extended)

    Upper, 6ms (Trigger + Data)

    Upper, 6ms extended.

    上面四张图,不知道能不能解释我的问题。

  • 因为我看到一直没有回复,所以我担心我没有说清楚。

    根据TI的串行器和解串器的工作原理:

    对于摄像头的应用

    上电后,解串器会确认串行器身份(解串器发向串行器,然后再由串行器发向解串器),握手后,串行器向解串器发送数据。用户可以根据应用的情况,不时从解串器向串行器发送一些命令和信息。

    我的问题就是在上述来来往往的数据中,Ser-->Des的数据(称之为A)和Des-Ser的数据(称之为B)是重叠在一起的?还是按照节拍,在同轴线上,有A没B, 有B没A?

    多谢!

  • 许多串行通信协议一次将总线上的传输限制在一个节点上。不过,情况并非总是如此,例如,一些解串器具有一个低速“反向通道”,用于与串行器进行通信。你的问题涉及到TI 具体的一个产品吗?如果是这样的话,这将有助于我们给出一个更具体的答案。
  • 是的,我测得的信号就是在913/914上面得到的。

  • 这些产品使用TI专有的信号技术,允许在同一导体上进行全双工通信,而无需时间复用。链路的每一侧都有发射机和接收机,以及回声消除电路,以便在消除本地驱动信号的同时恢复远程侧信号。如果你探测中间的线,你会看到高速和低速数据的混合重叠。
    您可以在我们的TIPL视频中看到有关此协议的更多信息: training.ti.com/ti-precision-labs-what-is-fpd-link