Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AVC2T245, SN74AVC4T245
我们目前在做一款产品,用到了一片1.25-1.3v dsp,一片stm32。dsp端为cmos电平 内部弱上拉,VIH=1.04, VIL=0.26。我现在用到的是starkey提出的一种单总线协议。目前尝试过用TXB0104,TXS0104 效果都不理想,数据不对,因为资料有限,所以不太能准确判断问题出现原因,请教TXS0104在1.25v时是可以正常使用的吗,看手册上要求最好是在1.65v以上,而TXB0104则是不能用在1-Wire上? STM32端口设置为浮空输入与推挽输出/OD输出,两种都试过,但是都没拿到我想要的数据?有没有有经验的大神 帮忙分析一下问题原因,非常感谢!