This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCM61004异常

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61004

我们设备使用CDCM61004给交换芯片提供时钟,当最近从贴片厂回来一批单板,测试发现VCC_OUT对GND的阻值只有3~10欧,正常的大于120欧。异常板上电后再断电测量阻值变为了40~70欧左右。上电测输出波形有的正常,有的幅值偏低,有的无波形输出。断电后测量输出端的150欧电阻两端,正常的在150欧左右,异常的120欧或者40欧左右。我们将芯片替换,周边器件没动,测试指标都正常了。

本次一共投板84pcs,类似故障板有25pcs。请各位大神帮忙分析,芯片异常的原因。

  • 您好,根据您的描述,失效率挺高的。 是否贴片厂贴片过程中造成的问题?
    另外,这批料是通过哪儿买的呢?
  • 您好,

    CDCM61004购货渠道是什么呢
    如果确认是TI正规产品,不能排除是焊接问题,可以做以下测试:
    未上电的异常板,将上面的芯片拆下来焊接到正常板上,测试是否有正常工作的。
  • 今天下午将一台未上电阻值异常(约4欧)板的芯片焊接在已测试确认过的正常板上,测量阻值还是异常,上电后波形输出也异常,断电后测量阻值升到了约100欧。拆芯片时焊台温度262度,持续时间约10S。焊接时焊台温度,262度,持续时间7~8S。
  • 正在于采购部门沟通确认!
  • 您好,适当降低焊接温度再试试,很多我们的芯片,回流焊的peak 值为260度。
  • 这是贴片厂的给的回流焊时的温度曲线。不知是否会有影响。板材:M6-G  板厚:3mm, 板层:12层.

    公司自己更换芯片焊接,低于260读很难拆焊。